This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:稳压器 TPS61165电源问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977957/tps61165-reg-tps61165-power-supply-problem

器件型号:TPS61165

尊敬的团队:

我们正在开发一个5英寸 TFT 集群项目、

背光 LED 分别为6节和3节并联。 请找到附件。

此外、我们还随附了原理图、我们的 LCD 背光将在18V (VLED+)时发光、但未获得该电压、但我们仅获得5V 电压、

我能做什么...请告诉我、

VIN-5V

Vout-我们需要18V、但它是5V

CTRL 引脚具有3.3V 电压。

请检查并告知我。

正在等待您的回复。

 

谢谢、

Suman Subburaj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    您能否提供 SW、FB 波形?

    Robin