请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 尊敬的团队:
我们正在开发一个5英寸 TFT 集群项目、
背光 LED 分别为6节和3节并联。 请找到附件。
此外、我们还随附了原理图、我们的 LCD 背光将在18V (VLED+)时发光、但未获得该电压、但我们仅获得5V 电压、
我能做什么...请告诉我、
VIN-5V
Vout-我们需要18V、但它是5V
CTRL 引脚具有3.3V 电压。
请检查并告知我。
正在等待您的回复。
谢谢、
Suman Subburaj。