This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3333:测量 REF3333的输出

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978939/ref3333-measuring-the-output-of-ref3333

部件号:REF3333

尊敬的 TI 团队:

我对通过微控制器 ADC 测量 REF3333输出电压有疑问。 为了获得更好的精度、我们计划测量 ADC 中 REF3333的输出电压。 测量期间输出电压是否会下降? 数据表显示该器件可以提供5mA 电流。 是否有公式/公式可用于说明 ADC 测量期间的电压骤降?

谢谢、

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    如果我的理解是正确的、您需要确保 REF3333在 ADC 函数的转换阶段不会下降到太低的电压、对吧?

    您是否有关于所需采样率、ADC 基准引脚的电流消耗以及 uC/ADC 基准引脚旁边的电容的信息? 通过使用这些信息、我们可以了解基准电压可能受到的影响。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、您的理解是正确的。 以下是您需要的信息:-

    采样时间为2毫秒

    电容为0.1uF

    功耗取决于 ADC 设置。 附加表格供您参考。 请根据附表提供信息。

    谢谢、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    采样周期为2ms 的12位 ADC 在该周期内对电压的重新耦合不会有任何问题。

    请注意、所需的最高电流(根据上表)为990uA、远低于 REF3333指定的5mA 输出电流。 这为我们提供了足够的裕度。

    如果您有一个16位 ADC 和更快的采样率、则可能值得进行计算、但对于您的情况、您应该是可以的。 如果您想更深入地了解电压基准注意事项、请查看以下文章: www.ti.com/.../snaa320.pdf

    Tony