This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:升压:当输入电压高于输出电压时

Guru**** 2611205 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978912/mc33063a-q1-boost-when-the-input-voltage-is-higher-than-the-output

器件型号:MC33063A-Q1

大家好、团队、

我的一位客户想要了解 MC33063A-Q1在升压模式下的输入电压高于设置的输出电压时的行为。

它是否在旁路模式下工作?

在该区域运行时是否存在任何问题?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    对于升压电路、当输入大于输出设定点至少有一个二极管压降时、PWM 将停止、输入电压将通过整流器二极管并升高输出电压:  VOUT = Vin - VF - IO x Rs、其中 Rs 是从输入到输出的电流路径上的内部阻抗。 只要输入电压低于 IC 的额定电压、在该区域运行时就不会出现问题。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Youhao!

    这很有帮助。