This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852SDWEVM-017:适用于 SiC-MOSFET

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852SDWEVM-017, ISO5852S, UCC21750, ISO5852S-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970806/iso5852sdwevm-017-usage-for-sic-mosfet

器件型号:ISO5852SDWEVM-017
主题中讨论的其他器件: ISO5852SUCC21750ISO5852S-EP

大家好、

 

我们希望通过基于 ISO5852SDWEVM-017的电路驱动 CAS480M12HM3 (SiC-MOSFET)。

因此、我们有四个问题。

 

[第1季度]

如果您有用于驱动 SiC-MOSFET 的测试报告(DATA)、能否向我发送数据?

因为、我们希望查看 EVM 上的实际波形。

(OUTH 和 OUTL 之间的开关频率和死区时间、DESAT 功能行为、VCC1和 VCC2电压、其他器件引脚等)

 

[第2季度]

如果 ISO5852SDWEVM-017具有限制值、您可以告诉我们最大开关频率值吗?

此外、您能否告诉我们合适开关频率的设置方法?

 

[第3季度]

如果 ISO5852SDWEVM-017具有限制值、您能告诉我们 OUTH 和 OUTL 之间的最短死区时间吗?

而且,我们知道 ISO5852S 无法设置死区时间,但您能告诉我们合适死区时间的设置方法吗?

 

[第4季度]

我们猜测当 NI+和 IN-被切换时(“从高到低”或“从低到高”),在 EVM 上的 ZXTN2010ZTA 和 ZXTP2012ZTA 上会出现小通流。

因此、您能否告诉我们防止电源电压(VCC2)噪声和异常行为的对策?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    在深入了解为 SiC 设计 ISO5852S 的详细信息之前、我想介绍一下我们的 UCC217xx 系列器件。 UCC217xx 是一系列器件、某些型号与 ISO5852S 引脚对引脚兼容、例如 UCC21750。 UCC217xx 系列器件提供10A 拉电流和10A 灌电流、从而无需使用 ISO5852SDWEVM-017中的推挽电流缓冲器设计。 您可以 在此链接上看到有关 UCC217xx 器件以及变体之间差异的更多详细信息。

    我相信 UCC217xx 系列器件将是您探索应用的更好途径。

    请告诉我您的想法、如果您有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您提供的信息和友好的支持。

    我重新考虑一个器件。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

     

    我们需要结温为-55度。

    因此、我们选择了 ISO5852S-EP。


     

    我知道 UCC 系列的结温=-40deg。

    您是否有开发支持-55deg 的器件的计划?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,隐藏, 我们不能在公共论坛上披露未来产品。 请联系您当地的销售办事处以进一步详细讨论您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don -San、

    我知道。

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy San、Don San、

     

    感谢您提供 UCC 系列信息。

    但是、要求使用-55deg 结温规格。

    因此、我们希望使用 ISO5852S-EP。

     

    您能告诉我们第一个主题的[Q1]到[Q4]吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hide-San、

    如果我们可以通过电子邮件联系您以继续此讨论、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don -San、

     

    感谢你的答复。

    我在友谊请求中发送了电子邮件地址。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don -San、

     

    您可以在友谊请求中确认我的电子邮件地址吗?

    如果没有,请告诉我们您的电子邮件地址。

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hide-San、

    很抱歉耽误你的时间;是的、我收到了你的电子邮件地址。