This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:无 ACK 信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972392/tps55288-no-ack-signal

器件型号:TPS55288

尊敬的各位。

我评估 TPS55288。

附加的波形是从器件地址设置。

该波形未提及 TPS55288的 ACK 信号。

可以猜测什么原因?

从器件地址为 74h。

MODE 引脚通过0欧姆电阻下拉。

MCU 的 SLC 和 SDA 端子有2.2k Ω 上拉电阻器。

每条线路的端子附近都有100欧姆阻尼电阻器。  

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

黄色:SCL

绿色:SDA

粉色:EN 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否可以配置 TPS55288内部 I2C 寄存器? 例如将 MODE 寄存器 OE 位设置为1以启用 TPS55288输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘先生。

    感谢你的答复。

    我无法设置 configu 内部寄存器。

    因为该波形是来自 MCU 的第一个信号。

    TPS55288从未使用 ACK 信号进行应答。

    对于 pu 拉电阻器、2.2k Ω 是否太小?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    2.2k Ω 作为上拉电阻器应该是可以的。

    您还可以检查 Vin 引脚、VCC 引脚电压吗? 确保 TPS55288内部电路通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘先生。

    感谢你的答复。

    我进行了额外的评估,这个问题已经得到解决。

    原因是 EN 信号后的 I2C 振荡时间太短。

    海伦·扬舍尔先生我的问题如下。

    但是、100us 不 是令人愉快的时间。 我将此振荡时间更改为1ms、TPS55288可以使用 ACK 信号进行响应。

    ------------------------------------------------------------------

    尊敬的先生:

    在 EN 为高电平之间需要等待一段时间才能准备好接受来自 I2C 主器件的命令。 100us 就足够了。

    此致、
    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘先生。

    很抱歉我重复提交。

    请告诉我这方面的合适工作时间。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将进行检查。 请稍等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请至少将等待时间设置为7-8ms 左右。 这是用户的安全值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘先生。

    感谢您的确认。

    7~8ms 对于额定时间来说太长...

    我认为最好在数据表中进行指定。

    总之、我理解了这个问题。 谢谢!

    最好的雷加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EN 为高电平时、器件会将 VCC 电压调节至5V 并为内部模拟和逻辑电路供电。 它需要几个 MS。 7-8ms 有足够的裕量。