This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:PWM 输出的低转换率

Guru**** 2511255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979419/ucc3895-low-slew-rate-for-pwm-output

器件型号:UCC3895

我正在使用 UCC3895进行设计、并注意到它的输出压摆率(上升和下降时间)比数据表中预期的要慢得多。  我看到上升和下降时间大约为170ns (80%/20%)。  数据表指定了20ns 的典型上升和下降时间。

我的设计中是否需要检查有关此问题的任何内容?  我已经使用不同的探头和测量先前设计(不同 IC)的相应信号来验证测量系统、测量系统看起来很好。  我尝试在未连接隔离式栅极驱动器的情况下测量信号、并观察到相同的结果。  电路上没有其他负载可提供大于10pF 的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题是布局问题。  感谢您查看我的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    很高兴听到这是一个布局问题。

    让我关闭帖子。 如果您有其他问题、请创建新帖子。