This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:使用4个输出引脚来提供 LED 电流

Guru**** 1129900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978630/tlc6c5712-q1-using-4-output-pins-to-supply-led-current

器件型号:TLC6C5712-Q1

大家好、团队、

客户有两个问题:

  1. 是否可以将 OUT0、OUT2、OUT6、OUT8输出引脚连接到单个 LED?

  2. 当绑定多个输出以向单个 LED 提供电流时、它是否必须是偶数引脚或奇数引脚#?
    *例如 OUT1、OUT3、OUT5、OUT7或 OUT0、 OUT2、OUT6、OUT8
    问题基于 图109 (第57页)。  

如果可能、您可以单独回答问题1和2的"是/否"、并说明原因吗?

谢谢、此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是否可以将 OUT0、OUT2、OUT6、OUT8输出引脚连接到单个 LED? 还可以
    2. 当绑定多个输出以向单个 LED 提供电流时、它是否必须是偶数引脚或奇数引脚#? 两个都可以
      *例如 OUT1、OUT3、OUT5、OUT7或 OUT0、 OUT2、OUT6、OUT8
      问题基于 图109 (第57页)。  

    因为客户可以同时单独更改 PWM 值、因此可以并行任何所需的输出通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是否可以将 OUT0、OUT2、OUT6、OUT8输出引脚连接到单个 LED? 还可以
    2. 当绑定多个输出以向单个 LED 提供电流时、它是否必须是偶数引脚或奇数引脚#? 两个都可以
      *例如 OUT1、OUT3、OUT5、OUT7或 OUT0、 OUT2、OUT6、OUT8
      问题基于 图109 (第57页)。  

    因为客户可以同时单独更改 PWM 值、因此他们可以并行任何所需的输出通道。