This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:以下器件是否有 AEC-Q 版本?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5026, UCC28730-Q1, UCC28730, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973585/lm5026-is-there-aec-q-version-of-below-device

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:LM5068UCC28730-Q1UCC28730UCC2897A

大家好、

以下器件是否有 AEC-Q 版本?

LM5026MTX/NOPB

LM5068MM-2/NOPB

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、LM5026和 LM5068没有 Q1版本。

    如果您可以使用 TI 的其他器件、并想知道它们是否具有 Q1、则可以使用-Q1进行搜索、例如 UCC28730、其 AEC Q 版本为 UCC28730-Q1。 如果您的搜索返回结果显示"找不到"、则表示该设备没有此版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以建议使用任何其他 AEC-Q IC 来替换 LM5026 (有源钳位正激式)和 M5068 (热插拔和电流限制)?

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有  具有 AEC-Q 级有源钳位正向的器件。 如果仅考虑温度等级、则可以考虑 UCC2897A、其温度范围为-55°C 至150°C。 您可以单击以下链接并单击有源钳位以查找是否有可使用的器件。

    www.ti.com/.../overview.html

    此外、TI 没有 AEC-Q 级接近 LM5068的器件。 实际上、只有三个 Q1级器件用于热插拔。 您可以查看此链接上的列表以确定是否可以使用任何。

    www.ti.com/.../products.html