This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:TLC59116-Q1 LED 驱动器电流(REXT 值)

Guru**** 2584135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977959/tlc59116-q1-tlc59116-q1-led-driver-current-rext-value

器件型号:TLC59116-Q1

您好!

我想使用 TLC59116-Q1 LED 驱动器、但我不确定电流。 我将使用16个 LED、每个 LED 的电流为50mA。 我能否驱动数据表中提供的刻度如下所示。

但给出的示例是最大37mA。  

我的电源电压为5V。  

您能给我更多有关此 IC 的信息吗?

我需要50mA 16个 LED 的 REXT 值。 5V 电压是否适用于输出电压? 我还想为 Vcc 使用5V 电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仅使用1个通道来驱动1个 LED、我认为5 v 正常。