This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:MODE 引脚

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973413/tps61022-mode-pin

器件型号:TPS61022

您好!

当我将 MODE 引脚接地时、当 我使用 FPWM 时、输出为5.1V、仅为4.65伏。

为什么 FPWM 模式下会出现压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否移除前馈电容器 CFF1并再次测试?

    如果问题仍然存在、请分享 SW、VOUT 波形。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    删除了 VIN 3.2V 和 CFF1。

    自动 模式下= 5.1V 输出

    FPWM 模式下=  3.2V 输出

    如果没有 CFF1、 它甚至会进一步降低 VIN = VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试期间的电感器饱和电流水平和 Iout 是多少?

    您能否共享输入电压、开关电压、输出电压波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    isat = 11A

    输出电流≈500mA

    自动模式下不带 CFF 的波形(R39):

    输入电压

    输出电压

    软件

    FPWM 模式下无 CFF 的波形(R38):

    输入电压

    输出电压

    软件

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。 它是恒定的500mA 负载电流还是脉冲负载电流?

    U10 HT7027的功能是什么? 您能否为 TPS61022 EN 引脚提供固定的逻辑高电平信号以确保始终启用 TPS61022? 根据 FPWM 模式下的波形、当 TPS61022启用和切换时、Vin 会下降、因此 EN 引脚被拉低。 则 Vout 减小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我删除了 U10并将 EN 引脚直接连接到 VBAT、没有改变。

    我们通过 P 沟道 MOSFET 导通 VIN。

    为了进行进一步的测试、我们将栅极接地。

    在源极上、电压看起来不错、但在漏极 VIN 下降。

    这仅在 FPWM 模式下发生。

    我们在其他升压转换器中使用相同的电路、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为我们应该弄清楚输入电压为什么会有如此大的压降。

    看起来、当 TPS61022开始开关时、TPS61022通过 PFET 从电池消耗大量电流、PFET 具有高压降、因此 Vin 减小、然后器件消耗更多电流、直至其下降。 由于 TPS61022是电流能力更高的器件、谷值开关电流限制高达7A、因此 PFET 压降更高。 我看到 PFET 电流能力为4A。 当 TPS61022输出功率较高时可能会出现问题。

    要验证这一点、请执行以下操作:1. 是否可以尝试移除 PFET 漏极或将其短接至源极? 使用电流探头探测电感器电流或输入电流? 2.使用具有足够电流限制(>6A)的外部电源,以确保输入电压稳定。

    能不能回答这个问题: 这很奇怪。 它是恒定的500mA 负载电流还是脉冲负载电流?