This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400和 EVM 软件通信问题

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976815/tps65400-tps65400-and-evm-software-communication-problems

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

可能涉及的对象:

 我目前有一个包含 TPS65400器件的 PCB、EVM 软件会识别该器件。  但是、它不控制电压输出序列或提供正确的电压输出状态。  您能否帮助确定发生这种情况的原因?

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    请参阅下图、您应单击"立即应用更改"。 如果这仍然不起作用、您可以单击 STORE_DEFAULT_ALL。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ruby!

     感谢您的回复。

    我执行了这两个建议的答案、并且 GUI 仍然不显示导通序列的正确值、以及 SW1至 SW 4上的预期电压输出(请参阅下文)。

     尽管电路板具有正确的 SW1至 SW4电压配置和软件接口、但 GUI 的运行就像程序未正确与 PCB 通信一样。  请仔细检查我的  

    TPS65400RGZR 设计(pdf 封装)?e2e.ti.com/.../Main_5F00_Board_5F00_PG2.pdf

    谢谢


    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ruby!

     出于某种原因、我在上一封邮件中的第一张图片传输不正确。  此处为(SW1至 SW 4上的预期电压输出:

    谢谢

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再试一次:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    要获得正确的输出:请按下图所示更改电阻分压器。

    要获得正确的序列:请确保忽略 GUI 中的使能引脚、如下图所示。  

    如果有任何问题、请告诉我。 感谢您的反馈。

    BR  

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ruby!

     感谢你的帮助。

    我最终能够获得与 GUI 配合使用的电压值和电压定序。  我还有一个问题。  如果只需要对电路板上的上电/断电序列的器件进行编程。  在不使用 USB2ANY 全连接器的情况下、TPS65400所需的最小连接数是多少?

    谢谢

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art  

    感谢您的回复。 请参阅下图。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,Ruby!

     完美!

    那么、只要引脚18、19、20、21、23和39正确连接到 PCB 上、那么到 TPS65400的 USB2ANY 连接仅是引脚38、42和43、可能是接地引脚、对吧?

    我正在优化 USB2ANY 与我们的开发板的连接、同时能够对电源定序进行编程。

    谢谢

    艺术

    谢谢

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    Ruby 将在人民币假期后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    感谢您的反馈。 是的、您应该连接 引脚38、42和43以及一个接地引脚。  

    BR

    Ruby