This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS761:NC 引脚额定值

Guru**** 2533880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973980/tps761-nc-pin-rating

器件型号:TPS761

大家好、

由于 其他 IC 供应商的 EOL、我的客户考虑使用 TPS76132DBVR 和 TPS76032DBVR。

可以将 NC 引脚上的电压施加到这些器件的输入电压上吗?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    是的、没有到裸片的内部连接、因此 NC 可以连接到 Vin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyle:San、

    注意到。

    感谢您的快速回复!

    此致、

    Shota Mago