This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:并联使用 TPS25921A

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A, TPS25921L, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970056/tps25921a-use-tps25921a-in-parallel

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件: TPS25921LTPS25982

尊敬的专家:

我的客户正在考虑并联使用 TPS25921A。

根据应用手册(SLVA836)、TPS259241是可行的。

http://www.ti.com/lit/an/slva836/slva836.pdf

TPS25921A 是否可以并联使用。  

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是 的、TPS25921 可以与应用手册中的 TPS259241类似并联。 在  并联运行时、最好使用闭锁型号 TPS25921L 而不是 TPS25921A。  

    请问您的应用中的最大负载电流是多少? 您是否了解我们的高电流电子保险丝 TPS25982? 该器件可处理高达14A 的最大负载电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢你的答复。

    我知道 TPS25921可以与 TPS259241并行使用。

    此外、建议在此应用中使用 TPS25921L。

    如果负载电流小于14A、则另一个选择。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户对您的评论还有其他问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --

    您提到过、比起自动重试、更建议使用闩锁类型。  

    另一方面、TPS259241是自动重试类型。

    请告诉我们原因。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    在过流事件期间、首先关闭其中一个电子保险丝、然后并联其他电子保险丝。 如果电子保险丝是自动重试型号、电子保险丝将在稍后打开。 在重试期间、首先关闭的电子保险丝将首先启动并承受大部分应力。

    此外、电子保险丝的重启延迟可能会因每个电子保险丝的 RQJA (布局)而略有不同、因为电子保险丝将在冷却10°C 后重新启动。  

    这可能不是一个大问题、因为不同电子保险丝之间的启动延迟可能不会明显过高。 客户也可以在其系统上测试此情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢你的答复。

    我了解使用自动重试时的注意事项。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一