This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:如何终止未使用的 DCDC2引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TPS65216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979232/tps65216-how-to-terminate-unused-dcdc2-pins

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:AM3351

大家好、

我的客户将使用 TPS65216为 AM3351供电。

AM3351的 VDD_CORE 和 VDD_MPU 电压相同、因此未使用 DCDC2。
如何终止 FB2和 L2?

我参考了以下 E2E Jason 所讲的内容、但我不明白什么是 COMP3、没有相同的引脚名称。
这是否意味着 L3?
对于 DCDC2、FB2和 L2是否应通过10kohm 和1nF 连接到 GND?

e2e.ti.com/.../1489132

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCDC1和 DCDC2以相同的电压(1.1V)启动、因此您仍可以根据需要将 DCDC1连接到 VDD_MPU、并将 DCDC2连接到 VDD_CORE。

    如果您不想使用 DCDC2, 可以将 FB2短接至 FB1,以“欺骗”PMIC 监控器查看 DCDC2上的正确电压。 VIN_DCDC2仍会连接到 VIN (5V)、但该引脚不需要输入电容器。 L2可以保持悬空。