This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:保形涂层

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973874/tps6521815-conformal-coating

器件型号:TPS6521815

您好!

我想在我的产品上实施保形涂层。

是否可以在 TPS6521815上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划在器件封装下方或仅在 PMIC 周围实施保形涂层?

    如果您计划将涂层放在器件下方、则可能会影响器件在整个使用寿命期间的焊料可靠性(取决于应用条件)、我们可能很难就此提供确认。 但是、我已将您的请求转发给该设备专家、他可能对此有更多信息。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taka、

    我的回答与我的同事穆尔西一样:-)

    • 组装后 PMIC 周围的保形涂层:此方法没有预期的问题
    • 在组装之前在 PMIC 周围和下方涂覆:TI 不推荐这种方法、器件和器件引脚下方的散热焊盘在组装过程中可能无法正确焊接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >组装后 PMIC 周围的保形涂层:这种方法没有预期的问题

    这是我这次要做的事情。
    我理解这一点。

    谢谢你。