This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:备选器件建议

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, TLV62585, TLV62569, TLV62568, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973694/lm5176-alternative-part-advise

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: TLV62585TLV62569TLV62568LMR36520

大家好、

1.可否告知我 MPQ4470的替代器件? P2P 解决方案? (LM5176?)

(1)输入电压:4.5 - 65V、输出电流:3A、输出电压:3.8V/1A

(2)输入电压:4.5 - 65V、输出电流:5A、输出电压:12V/2A

2、另一个、 RT7272B。  P2P 解决方案? (TLV62568 1A、 TLV62569 2A、TLV62585 3A?)

(1)输入电压:2.7 - 5.5V、输出电流:3A、输出电压:3.3V/1A

(2)输入电压:4.5 - 65V、输出电流:3A、输出电压:3.3V/1A

需要从您的职业角度提出建议。 我想知道您能否向我分享直流/直流转换器的发展蓝图? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否告诉我我们与名单中的人之间有何区别? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的回复。 负责人今天不在办公室、但明天她将回答您的问题。  

    很抱歉给您带来不便、  

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elisabetta、

    是否有其他人可以回答这个问题、因为这是一个紧急情况? 在这种情况下、您能帮我找到答案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    首先、我将使用 BOM/交叉参考工具来查看 TI 等效器件。

    https://bomcross.ti.com/en/

    此工具还会告诉您该部件是直接更换部件还是具有相同的功能。

    我从 MPQ4470的数据表中看到、该器件是 4.5V 至36V 降压转换器。 您是否需要与 MPQ4470具有相同规格的器件、或者您是否需要满足您发布的这些规格的器件:  

    (1)输入电压:4.5 - 65V、输出电流:3A、输出电压:3.8V/1A

    (2)输入电压:4.5 - 65V、输出电流:5A、输出电压:12V/2A

     RT7272B 也是一个 VIN 为4.5V 至36V 的降压转换器。 您是否需要替换此特定器件或是否需要满足您发布的规格

    (1)输入电压:2.7 - 5.5V、输出电流:3A、输出电压:3.3V/1A

    (2)输入电压:4.5 - 65V、输出电流:3A、输出电压:3.3V/1A

    请告诉我是否可以进一步帮助您。

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elisabetta、

    我需要更换。 P2P 会是最好的!! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    LM5176的最大输入电压额定值为60V、因此无法直接用于支持您的第二个用例(输入电压:4.5 - 65V、输出电流:5A、输出电压:12V/2A)。   

    对于其他应用、您基本上需要降压控制器或转换器、我们的团队支持升压和降压/升压。  我将您的帖子转发给 BSR。  

    感谢您的参与。 请注意、e2e 线程标题中的器件型号有助于将您的帖子定向到负责的产品线。 请更加准确地填写标题、以获得更快的支持。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    • MPQ4470:
      1. 我不知道任何引脚对引脚兼容的器件。 我可以推荐以下功能相同的 LMR36520。
      2. 我们没有能够满足指定要求的转换器。 您可能希望尝试使用控制器。 我们的团队仅支持转换器。
    • RT7272B:
      1. 同样、不知道任何引脚对引脚兼容的器件。 这需要一个降压/升压转换器、我们的团队仅支持降压转换器。
      2. 我不知道任何引脚对引脚兼容的器件。 我可以推荐以下功能相同的 LMR36520。

    此致、
    Alejandro