This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:最短关断时间

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800EVM, BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979280/bq24800-minimum-off-time

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

大家好、支持团队

当我使用 BQ24800EVM 确认最小关断时间时、默认寄存器设置下的关断时间约为50ns。

根据设计、这是什么?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    对于最短 HSFET 关断时间、没有设定的设计值。 HSFET 关断时间是多种工作条件的函数、例如开关频率和占空比。 睡眠比较器要求输入电压和输出电压之间的最小差值、从而为最大占空比设置实际限制。 分析与此 E2E 主题非常相似(尽管睡眠比较器阈值与 BQ24780S 稍有不同):

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/780090/2885213

     50ns HSFET 关断时间听起来很合理、但如果您有更多有关运行条件的信息、我们可以通过计算来确认这一点。 当您测试 BQ24800 EVM 时、输入电压和输出电压是多少? 此外、开关频率设置为800kHz 的默认值、对吧?

    此致、

    Angelo