This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:适用于多个 TPSM84424的电源监控器序列发生器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424, TPS54824, TPSM84624, TPS54424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978001/tpsm84424-power-monitor-sequencer-for-multiple-tpsm84424

器件型号:TPSM84424
主题中讨论的其他器件: TPS54824TPSM84624TPS54424

大家好、 有一个适用于多个 TPSM84424的电源监控序列发生器。 我正在当前设计中使用 LTC2977、但正在寻找新设计的选项。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我支持 TPSM84424系列模块、因此我不太熟悉我们提供的序列发生器。 我只能指向 序列发生器概述页面

    我还在我们的 e2e 论坛上搜索了 LTC2977、发现下面链接的帖子提出了类似的问题、但它相对较旧(从2015年开始)。 我建议查看此处讨论的器件、如果您对该器件有任何疑问、请使用该器件型号发布新帖子。 带有序列发生器器件号的新帖子将是一种容易引起与序列发生器一起工作的人员注意的方法。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/456435

    希望这对您有所帮助。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    我正在  webench 中仿真 TPSM84624MOLR。 我有使用4个部件的0.85V 1.8V 3.3V 和5V 电源轨。

    我的问题是、出于噪声(超声波)原因、我希望将所有4至相同的300 KHz 同步、但 当我输入300 KHz 时、我会得到"请输入有效的同步频率"。

     我确信这个问题是您有一个固定的0.85µH μ H 电感器、因此与 我可以改变电感器值的 TPS54824 (同步频率为200kHz)不同、这个模块部件需要特定的同步范围

    因为电感器是固定的。 没有适用于我所需电压的通用同步频率。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、问题肯定与固定的内部电感有关。 随着输出电压升高、电感器纹波电流升高、电流限制开始达到。

    如果更喜欢使用模块、则可以在输出电容器之前在外部添加一些与 Vout 串联的电感。 在1.8V 时电感将1µH μ H、在3.3V 时电感将2.2µH μ H、在5V 时电感将3.3µH μ H。 但是、增加一些外部电感会降低使用模块而不是转换器的优势之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是内部电感器的 SAT 和 rms?

    我假设我需要类似的评级、而且模块的任何 EMS 优势都将减小

    是否有具有更高电感的类似模块? 我查看了几个替代器件、它们都很可能使用相同的电感器

    这是因为模块化占用空间。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、不是、目前没有任何具有更高电感的类似模块。

    最保守的设计是选择额定电流为11A 过流阈值的外部电感。 但是、如果外部电感器饱和、我不会看到任何问题、因为 TPSM84624模块中的电感器会防止峰值电流变得过高。 因此、只要该电感器能够处理11A 而不被损坏、就有可能使用额定值较低的外部电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 备份位。

    我为这种便携式超声波(低噪声)设计而设计的是使用  Coilcraft SER1360 SER1390的 TPS54824RNVR 或 TPS54824RNVR 的4个、以实现最佳效率。 这种设计(一本小书的尺寸)没有风扇、只是撒热器、它用于乳制品上的水。 Xilinx Ultrascale+ XCZU3CG-1SFVC784E 是主要部件、但也有用于32通道的 TI 脉冲发生器和 AFE。 参见附件。 Patricke2e.ti.com/.../5483.ZYNQ-Power_5F00_Supply-_5F00_-SHEET04-_2D00_-L.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。 我记得几年前曾与你们一起工作过。 您能否详细介绍一下您为什么要改变模块?

    对于您希望尽可能降低 FSW 以尽可能降低功耗的用例、采用 TPS54424和 TPS54824的分立式解决方案很可能效果最佳。

    如果您尝试减小电源占用的布板空间、我想知道您是否能够减小电感以允许您使用更小的电感器。 例如、5V 输出电压 TPS54424本身可以与4.7µH μ H 电感器正常工作。 需要权衡的是电感器中的交流损耗更大、而电感器中的纹波电流更高、因此输出电压纹波更大。 不过、我相信这两个折衷都是您希望在该设计中谨慎进行的折衷。

    200kHz Fsw 是仅用于最大程度地降低功率耗散、还是也有一些频率要尝试避免?

    我在前面提到的另一个尝试允许使用模块的选项是具有多个彼此多的同步频率。 例如、0.85V 时为400kHz、1.8V 和3.3V 时为800kHz、5V 时为1200kHz。 但我认为1200kHz 选项最终会产生比您的应用所能处理的更多的功率耗散。 WEBENCH 估算了在2A 和1200kHz Fsw 下5V 输出的温升为16°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这澄清了我的选择。 TPS54824适合采用 Zynq UltraScale+且无风扇的此设计。 感谢您的快速响应。 Patrick