This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:符合 BQ25606 JEITA 标准

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972948/bq25606-bq25606-jeita-compliant

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25611D

我能否对 BQ25606充电器 IC 进行编程以完全符合 JEITA 标准?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好使用 I2C 控制的充电器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25606、用户只能设置 T1和 T5。 建议使用具有 I2C 控制的 BQ25611D 来完全定制温度曲线。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    BQ25611D 相对于 BQ21601 IC 有什么优势? BQ21601 也符合 JEITA 标准 、但其电流限制为0.5A。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ21601不是有效的器件型号。

    谢谢、

    宁。