This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:温度保护错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978628/bq28z610-r1-temperature-protection-error

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、TI 团队

我正在执行高温和低温测试。
在低温条件下、UTC 和 UTD 均设置为1、XCHG 和 XDSG 标志也设置为1
但是、在高温下、OTC 和 OTD 都设置为1、但 xchg 和 XDSG 标志未设置为1。

我提到了 slu81号文件,但它没有得到解决。

谢谢

Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    您能否在测试前后共享.gg 文件以及 bqStudio 中的日志?

    我们需要在日志中验证这一点以进行调试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查了数据表、有如下设置、因此我将对其进行更改并继续。
    我想知道 FET Action Disable 是否为默认值。

    日志和 GG 文件将发送给您

    e2e.ti.com/.../210215.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、保护使能 B 和 D 寄存器中启用温度事件的安全条件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    启用所有保护。 我检查了 SS 标志、FET 在低温下关闭、但 FET 在高温下未关闭。

    我想知道为什么无操作 FET 是用于高温保护的默认值? (参见上图)

    谢谢

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    您能澄清一下您遇到的问题吗?

    您希望在所有 OTC、OTD、OTC、UTC 上设置投影、并且这些保护功能在高温下不起作用?

    您可以更改默认值以匹配所需的系统、无需保留默认值。

    此致、

    Wyatt Keller