This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:系统开启和关闭之间的时间

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973702/bq24075-time-between-sys-on-and-off

器件型号:BQ24075

大家好、

你好。

我们的客户有一些澄清、 如果他使用系统开/关控制引脚、  系统开 和电池连接到负载之间的时间会是多少? 负载是否可以在转换期间保持活动状态?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我手头没有确切的数字。 我将能够在接下来的几天内为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    下面是一个示例波形、显示了 SYSOFF 切换和电池从系统断开。  

    如果器件在仅电池模式下运行、则负载(如果由 OUT 引脚供电)将在 OUT 引脚(由 BAT 在 BAT 模式下供电)关闭时断电。  

    如果 IN 上有电源、SYSOFF 被拉至高电平将通过内部 BATFET 断开电池并防止充电。  

    不同器件之间可能存在差异。