This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040输入为10V

Guru**** 2606615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979233/bq24040-bq24040-input-will-be-10v

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24041

如果我们使用 BQ24040、则输入将为10V。 但我看到数据表显示:

我对“具有6.6V 输入过压保护的30V 额定输入电压”感到困惑。 为什么过压电压低于输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24040输入的额定绝对最大值为30V、没有损坏、这是正常工作条件。  单元将关闭输出并在6.6V 时关断。  BQ24041将在7.1V 时关断。   

    单元工作时、输入电压必须低于6.6V (或7.1V)。  如果施加10V 电压、则器件处于关断状态。