This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17579Q3A:采用 Q3A 封装的金属化特性

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979006/csd17579q3a-metallized-feature-in-q3a-package

器件型号:CSD17579Q3A

在 Q3A 封装尺寸图中、Q3A 建议的 PCB 布局中不存在金属化特性:

有一条注释4)"所有功能都是供应商选项、可能不在封装中"

我们构建的焊盘没有这些特性、现在迫切需要这些特性可能出现的短路。

在功能区域放置铜制封条是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    感谢您关注我们的器件。

    如果您遵循我们推荐的封装尺寸、我们相信您不会有任何问题、我们会将此封装大批量销售给许多客户、并且从未发现此封装尺寸建议存在问题。

    咨询 TI 的一些封装/SMT 专家:-

    由于以下几个原因,建议的 PCB 焊盘图案没有突出/金属化特性:

    1. 如注4所示、某些供应商可能没有这种突出特性。 如果我们在焊锡膏和无组件焊盘的情况下放置焊盘图案、就会出现这种情况
      是产生焊球的风险。
    2. 这种突出特性具有一些尖锐的角、并可能在 PCB 制造过程中捕获化学物质。 不是 PCB 布局和制造的首选方法。

    如果 PCB 没有用于突出部分的焊盘,则似乎您对焊接短接有一些担心。

    您能否提供有关您所关注问题的更多详细信息、我们将了解我们是否能够具体解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    再次感谢您关注 TI FET。 我正在跟进、看看这是否解决了您的问题。 如果我在24小时内没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解决、并关闭此主题。