This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:高电流额定值 BMS

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1A, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979041/bq78350-r1a-high-current-rating-bms

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76920TIDA-00792

我正在考虑将 BQ78350-R1A 与 BQ76920搭配使用、用于4S 150A 连续放电组件。

它是正确的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    该解决方案将起作用。 您将需要调节电流以测量高于~32A 的电流。 此链接将帮助显示如何执行此操作:

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1300.6562.Gauge-Design-Configurations-for-High-Charge--Discharge-Rate-Applications.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TIDA-00792作为参考、但已为定制应用更换了多个器件。

    我们如何确定定制是否有效、例如消除充电放电 FET 和使用极低值的感应电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    使用非常低值的感应电阻器非常常见。 您只需按照我发送的演示文稿中的步骤来调节电流。

    如果您移除了 CHG 和 DSG FET、您的系统将如何保护自身? 您是否有另一种停止充电或放电的方法? 例如、如果电池端子之间短路或电池过度充电、会发生什么情况?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送朋友请求。 我们可以私下讨论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我刚刚向您发送了一封私人邮件。 我将继续并关闭该线程。