This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:电源轨使能引脚之一在下电上电后未置位

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970921/ucd90120a-one-of-power-rail-enable-pin-did-not-asserted-after-power-cycle

器件型号:UCD90120A

你(们)好

我设置电源轨#2 ROV_Core 启用(引脚17 GPIO5)将沿着电源轨#1 (P3V3)输出高电平。

但现在、当电源轨#1 (P3V3)断电后再上电时、电源轨#2 ROV_Core 使能引脚保持低电平。

注意:UCD90120A VCC 在下电上电期间处于活动状态。

我插入我的代码和问题波形

  • 关闭电源后重启

  • 重启电源

e2e.ti.com/.../UCD90120A-2.3.4.0-Address-52-Project-File_5F00_NCP1_2D00_1_5F00_PVT_5F00_R03_5F00_20201202.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8540.UCD90xxx-Quick-Guide.pptxHello

    您是否已将电源轨#2设置为电源轨#3的故障关断从电源轨? 除非已设置电源轨#2、否则电源轨#2不会跟随电源轨#RAIL 3。

    当电源轨#3关闭时、设置定序开/关依赖项不会关断电源轨#2。

    请查看附件中的定序和故障关断幻灯片。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我通过更改电源轨#1故障关断因故障,关闭这些电源轨以及设置来解决问题:关闭 AVS_COE (电源轨#12)

    由于我们的新设计未使用 AVS_CORE 电源。 因此我们尝试根据代码关闭此设置: UCD90120A 2.3.4.0 Address 52 Project File_NCP1-1_PVT_R03_20201202.xml

    然后、我们可以解决 电源轨#2 ROV_Core 使能引脚保持低电平的问题。 但我不知道这个变化会解决这个问题吗?

    你能帮助我们吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不太清楚你在这里要实现什么。

    电源轨#2的启用为高电平有效。 如果它保持在低电平、有两种可能:1. PMBus_CTRL 信号未被置位/3V3不高于其 POWER_GONSE 阈值。2. 电源轨#2由于故障而关断。

    如果电源轨#2的使能在电路板上电后从不变为高电平、您必须查看 PMBus_CTRL 和电源轨#1

    如果在某个时刻、如果 Rail2的使能从高电平变为低电平、则是由故障导致的。 但在查看您的项目文件时、我看不到任何故障响应集。

    因此、您可能需要检查 PMBus_CTRL 和电源轨1的电压。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe