This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9080组件符号请求

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969248/ucd9080-component-symbol-request

主题中讨论的其他器件:UCD9081UCD9080

在哪里可以找到 UCD9080 和 UCD9081库中的 TI 组件符号

谢谢你。

Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们不建议将 UCD9080用于任何开发。 请使用与 UCD9080引脚对引脚兼容的 UCD9081。

    您可以通过键入 UCD9081作为器件来获取 webench.ti.com/.../上的符号。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 Yihe 的回复:

    --------------

    你好

    我们不建议将 UCD9080用于任何开发。 请使用与 UCD9080引脚对引脚兼容的 UCD9081。

      您可以通过键入 UCD9081作为器件来获取 webench.ti.com/.../上的符号。

    此致

    Yihe

    ------------------------

    非常感谢您的回答、 我在建议的位置有一个符号、

    有两个文件  

    RHB0032E.STP 和 UCD9081_RHB_32.BXL

    当我尝试生成器件时、TI PSpice 不会识别任何一个器件。

    我缺少什么?

    谢谢、

    Fred Kleytman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该符号用于 CAD/EDA 和 PCB 布局。 它不是为 SPICE 而设计的。 如其他文章中所述、UCD9081没有用于仿真的 SPICE 模式、因为它不是模拟器件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe