This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:纹波电流。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974013/lm60440-ripple-current

器件型号:LM60440

大家好、

我想知道纹波电流。
我的客户希望将 LM60440用于 USB PD。
由于 USBPD 会改变输出电压、因此我担心输出电感器的值。
因为当输入/输出条件严重时纹波电流小于10%。

我认为10 μ H 对于我的客户的状况是好的。
但是、在以下情况下、纹波电流很严重。
VIN=20.4V
Vout=20V

我是否需要遵守数据表中规定的10%的最小值?
如果您不关注该问题、会发生什么情况?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    根据数据表、它建议保持在或高于10%的最小纹波电流。 电感器选择通常包括选择20%至40%之间的纹波电流百分比、其中30%(例如 在等式4中、K=0.3)是最佳值。  

    如果选择电感较高、使最小电感纹波电流低于10%、则可能会导致内部 PLL 不正确响应、并导致设计不稳定。 如果客户希望在正常运行时看到20.4Vin | 20Vout、则所选的电感器也应考虑这种情况。  

    在这种情况下、我建议减小电感器值、使其保持在限制范围内。

    此致、

    Jimmy