This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:为各种负载提供5A 电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973956/lm62460-q1-delivering-5a-to-varying-load

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM338

大家好、

我必须向变化的负载(1欧姆至6欧姆之间)提供5A 电流大约1.2秒。 我的电源电压大约为30V。 在我的第一个测试电路中、我使用了 LM338稳压器、并将其设置为电流限制器、如下图所示:

无论负载如何、该器件均按预期工作、并限制在5A。 我遇到的问题是器件在较小的负载下变得过热、因此大约100ms 后会出现热关断、具体取决于负载。 我需要至少提供1.2秒。 我们没有太多的空间用于散热器。

现在、我想使用可调节直流/直流降压转换器或类似的器件。 想法是将输出电压调整为我需要的5A 电流。 我已经看过一些降压转换器、但我只找到了一些输出电压由输出上带有分压器的反馈设置的转换器。 是否有一个器件可以通过上图中的 LM338输出电流来设置输出电压? 谢谢:)

此致

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    如前所述、大多数降压转换器设置为根据反馈和内部补偿网络提供固定输出电压。  

    我认为直流/直流降压产品系列中没有任何东西可以用于您的应用、您希望仅通过可变输出电流负载来设置输出电压。   

    您可能希望使用 LM338开始新的主题、以便 LDO 团队的应用工程师可以帮助支持您的应用。 也许他们会有一个新的替代器件、该器件可以按预期工作、但不会太热。

    此致、

    Jimmy