This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116原理图审阅

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979208/tps2116-tps2116-schematic-review

器件型号:TPS2116

您好、先生、

以下是 TPS2116的 schmatic、您是否可以帮助查看和回答以下问题? 谢谢。

  1. 输出需要100uF 电容器? 我可以更改为10uF 吗?
  2. 是否可以将 PR1=4.5V 设置为 HI?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    没有输出电容器的规格。 这取决于您在切换期间可以处理的输出压降的安装情况。

    2、这是什么意思? 您希望 PR1在输入为4.5V 时变为高电平、或者您对4.5V 是否是 PR1引脚上的可接受电压有疑问?

    如果您希望 PR1在 VIN 为4.5V 时变为高电平、则必须通过使 R415=35k Ω 和 R418=10k Ω 来更改电阻分压器网络、以便在 VIN = 4.5V 时设置 PR1= 1V。  

    如果您的问题是、如果 PR1 = 4.5V 是可以接受的、则该电压是可以接受的、但只要 PR1达到1V、IN1将被优先化。 PR1低于0.92V 将导致 IN2被优先化。

    在 ST 引脚上使用 BJT 的目标是什么? ST 是一个开漏引脚、只要选择 IN2、就会拉至 GND。