This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:将 LM317用作电流源

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974024/lm317a-lm317-as-a-current-source

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件:LM317

您好!

可能是我没有看到的明显情况。

我想使用 LM317作为电流源、通过一组电阻器驱动10mA、从而在每个电阻器结处设置特定电压。 我的目标是设置相对于最大负点(即 R3的底部)的电阻器结电压。  如果我这样配置器件:

它工作正常。 R3的顶部比低端高1.5V、R2的顶部比低端高2.75V。  但是、如果我这样配置器件:

我会得到非常不同的结果。 电流不再为10mA、更像37mA、因此电压会关断。  

这是为什么? 在这两种情况下、LM317的源极电压完全相同- LM317不"知道"一端是否为电路接地。

我认为这是模拟器的一个奇怪之处、但测试真实电路会得到相同的结果。

此致、

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AC、  

    对于问题的配置、设置的接地是什么? 您只在原理图中包含一根导线、您是否会为我提供更多详细信息、以了解电流为何变为37mA?  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AC、  

    第二次查看原理图后、我了解到未连接的导线可能是意外的。 考虑到输入需要看到正电压、LM317A 仍是一个正 LDO、它不是真正的浮动电压。  

    LM317s 有很多变体、由于器件的历史记录、请仅根据数据表中列出的建议配置使用器件。 由于器件的使用年限、我们很难对数据表中所列应用以外的任何应用做出有把握的判断。  

    此致、  
    Jason Song