This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:分离轨电源设计建议

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, LMR43610, LMR50410, LMR33610, LM46001, LMR36015, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978919/tps54160-split-rail-power-design-recommendation

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: LMR43610LMR50410LMR33610LM46001LMR36015LMR36006

你(们)好

我正在寻找适用于24V 输入和±12V 输出的设计、我发现 TPS54160非常适合该设计、详情请参见下面的 PDF。

我们是否还有其他一些器件和设计可以提供与上述相同的输入和输出? 我正在寻找备选方案进行比较、因此有关这方面的任何建议都非常有用。

谢谢你

戴维·H.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    输出电流是多少?

    我假设有两个降压稳压器、一个用于+12VOUT、另一个用于-12VOUT。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您的回复。

    输出电流约为350mA。

    两个降压稳压器可以正常工作、您是否对器件或设计有任何具体建议?

    谢谢

    戴维·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    24VIN 至12VOUT、300mA:LMR33610、LMR50410、LMR43610 (预览)

    24VIN 至-12VOUT、300mA:LMR36006、LMR36015、LM46001

    Sam