This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53313:VIN 泄漏问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971640/tps53313-vin-leakage-issue

器件型号:TPS53313
主题中讨论的其他器件:TPS53312TPS54326

你(们)好

当我使用 TPS53312时, (我在器件型号中找不到 TPS53312)

当系统在“SW”引脚上有异常电压时,它会导致“Vin”引脚上出现泄漏。

如何防止这种现象?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    TPS53312现已被 TPS54326取代。 您可以查看该数据表。

    您能否详细说明 SW 引脚上的异常电压意味着什么? 发生泄漏时、SW 引脚和 VIN 引脚上的电压是多少?

    一种常见的情况 是、如果 VIN 不存在或低于 VOUT、则电流从输出流至输入流过高侧 FET 体二极管(可能是关断期间快速下降、而 VOUT 持续存在)。 该电流需要保持低于 IC 的正向电流额定值、在本例中为3A 或更低。 此外、您需要确保 IC 不会因体二极管中的损耗而发热。 如果您怀疑其中的任何问题、可以在电源和 IC 之间添加一个外部二极管、以防止反向电流流动。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod

    我在我的设计中看到的问题是  "电流通过高侧 FET 体二极管从输出流向输入"

     TPS53312 是否也有相同的问题?

    或者、您能告诉哪个 POL 可以防止此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    遗憾的是、是的、如果 VOUT > VIN、TPS53312和几乎任何转换器都将具有该反向电流。 正如我提到过的、如果流经的反向电流不高并且不会使 IC 发热、这通常不是问题。 但是、您需要保护连接到输入端的任何其他器件。 由于这是一个低电流、因此您只需在 IC 的电源和 VIN 引脚之间添加一个二极管即可防止反向电流。

    以下是两个应用手册、您可以阅读这些应用手册以及可能的替代解决方案:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf (查看图3)

     https://www.ti.com/lit/an/slva730/slva730.pdf

    谢谢、

    模块