This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:如何通过研讨会绘制此函数图

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979093/ucc25600-how-to-plot-this-function-from-seminar

器件型号:UCC25600

您好!

我想在研讨会上讨论这个功能,但我不知道怎么做。 我已经计算了电源的组件。

您以前使用什么程序来执行此操作? 我不知道这个符号"ll"代表什么。 如果它在 parralel 中,我不知道如何在 GeoGebra 等程序中使用它。 它始终显示 INVALID INPUT。

感谢你的帮助

FO = 100kHz RE = 29、47 Ω Lm = 77、4uH LR = 25、8uH Cr = 100nF

www.ti.com/.../slup263.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我不认为屏幕截图很遗憾地将其添加到您的帖子中。 是否可以重新粘贴图像?  

    我们通常提供用于 LLC 的 Excel 计算器、可计算功率级的增益曲线。 以下是一个示例:https://www.ti.com/lit/zip/sluc675

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您使用 Excel 计算器。 下面是屏幕截图。 一个用于公式、另一个来自 electro-tech-online.com 的 Guy "Grossel"、昨天对我有所帮助。 如果我想绘制出以 eq 表示的复数是必要的? GeoGebra 等绘图仪不显示任何内容。 谢谢

    1613481941248.png

    parallell2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    抱歉、照片似乎没有将其输入您的帖子中。 我想您可能会问如何绘制增益曲线(如果我错了、请纠正我的错误)。

    请告诉我、这是否是您在 Excel 中查找的示例。  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LLC-Curves.xlsx

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、正是我想绘制的曲线=)。

    这是什么呢?

    在 AZej6

    shurl.at/hpso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    很抱歉、我也看不到这些内容。 是否可以尝试使用工具栏中的回形针附加图像?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ahmed、

    我现在可以看到它。 "||"符号表示这两个元素是并行的。

    此致、

    本·洛夫