This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:输出3.3V 电压

Guru**** 2768135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973377/bq25120a-getting-3-3v-out

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121ABQ51003

大家好、原理图是由离开公司的程序员开发的。 问题是我们无法输出3.3V 电压。 原理图中是否需要更改?

注:已选中标记的组件将从 PCBA 中删除。

此致

e2e.ti.com/.../5706.SCH_5F00_VPMED_5F00_M1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我在原理图上看不到会影响您标记的3V3节点的任何问题。 您是否能够提供寄存器转储? 您是否能够在 SYS 引脚上看到来自滤波开关输出的默认1.8V 启动电压? 为了验证、是否根据需要进行以下计算:

    • 快速充电电流(由 ISET 设置):50mA
    • 预充电和终止电流(由 IPRETERM 引脚设置):快速充电的10%= 5mA
    • 输入电流限制(由 ILIM 设置):400mA
    • 通过将 TS 引脚拉至 TS 禁用阈值以上来禁用 TS 电池温度监测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、计算如上所述。

    启动时提供1.8V 电压。

    3.3V 未提供。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您在此 PCB 上测量的电压是多少? 您的原理图上有 BQ25120A、它在网络上默认为1.8V Vout、称为+3V3。  

    要将输出电压设置为3.3V、您的 MCU 需要的最小电压是多少? 您也可以使用具有2.5V 默认 VSYS 设置的 BQ25121A。  

    /CD 引脚也会被拉低、而不会返回到 MCU -而 I2C 通信只能在适配器存在时发生。 /CD 引脚必须被切换以使器件进入有源电池模式、在该模式下、您可以执行 I2C 事务。  

     BQ25120A 周围原理图的其余部分看起来正常。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    如果您看到1.8V、则这是默认值。 您需要能够发送 I2C 命令、将 SYS 电压设置为3.3V。 正如 Gautham 提到的、如果 SYS 引脚是您的 MCU 所在的位置、并且它需要更高的电压来启用、您可以尝试 BQ25121A、它的默认值为2.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、硬件已完成(PCBA)。

    现在没有检测到 bq25120a、那么如何通过 I2C 向其提供命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否仍然看到电源轨上的电压? 确保 I2C 引脚上也有一个上拉电阻器、并且您正在使用正确的 I2C 地址(0x6A)。 您是否有来自 BQ51003的电压输出?