This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:ESD 保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979334/tpl7407la-esd-protection

器件型号:TPL7407LA

大家好、

我的客户正在评估 TPL7407LAD。 请就以下问题提出建议吗?

在 ESD 测试期间、当对 GND 平面施加静态电时、可能会通过 TPL7407LA 的 GND 施加过流或过压、这可能会损坏 TPL7407LA。


在这种情况下、是否有良好的对策来防止器件损坏?
在器件规格中、是否有关于通过 GND 的电流或电压的规格?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣


    除了数据表中的 HBM 和 CDM 状态外、我们不以任何其他方式对此器件的 ESD 合规性进行规格说明。

    该器件的所有测试和特性评定均以 GND 为基准。 GND 引脚可处理的绝对最小电压为-0.3V。 任何低于此值的电压都将导致内部 ESD 单元偏置错误、并可能导致器件损坏。  我们不会对流入 GND 引脚的电流进行规格。

    为了使该电压保持在工作范围内、我建议使用快速导通、低正向电压肖特基二极管来限制 GND 引脚上的压降。 我们在这里没有针对二极管的任何具体建议。