This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:有关 LM51561H WEBENCH 仿真的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971388/lm51561h-q1-question-about-lm51561h-webench-simulation

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51561H

我正在尝试使用 SEPIC 拓扑生成100V 电压。
如果要使用 TI 的 WEBENCH 对 LM51561H 进行仿真、则可以通过 SEPIC 拓扑实现高达60V 的输出。
对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您关注 LM51561H。

    我不确定为什么在 Webench 上为 SEPIC 设置了60V 限制、但如果没有输入等其他限制、您应该能够生成100V 输出。 在这里、它可能与您的输入电压最小值5V 有关。 您是如何获得该距离估算的? 如果我只是在 Webench 设计网页中打开、就无法看到这一点。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    使用 LM51561H 在 TI 网站上搜索
    搜索的地址如下。
    www.ti.com/.../LM51561H
    如果您向下滑动屏幕,您将看到 WEBENCHRegisteredDesigner LM51561H 拓扑反激式。
    在这里、您可以选择拓扑作为 SEPIC。

    此致
    Honggyo Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    我将与我们的 webench 团队核实、然后返回给您、但您无需遵循。 在此之前、请改用快速入门计算器作为您的设计参考。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvr481 

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、心荣

    感谢您的回答。
    我确认了所提供的数据在使用耦合电感器时很有用。
    我尝试使用两个非耦合电感器。
    使用非耦合电感器时、我需要一个电感器计算公式和一个设计工具。
    请帮助。

    此致
    Honggyo Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    抱歉、目前我们没有发布非耦合电感器的文档、但计算本身非常相似。 您还可以参阅本应用手册中的一般指南。

    https://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf 

    谢谢、

    银城