请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
我们的电池的 SOC 指示存在问题。
我们将 BMS 系统与锂离子电池电量监测计芯片 bq78350-R1配合使用
计算出的充电状态和充满电的资本城市不正确。
我们使用14.5AH 电池、在每个周期后、"完全充电容量"会降低+/- 1%。
因此,1个周期后,它显示为14.375,2个周期14.245,3个周期14.116,4个周期13.988,依此类推... 低至12.8Ah
而实际容量为+/- 14.25Ah (使用电池容量测试机进行测量)。
我们如何解决该问题、以便真正的 SOC 更准确?