This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SoC 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979288/bq78350-r1-soc-issue

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

我们的电池的 SOC 指示存在问题。
我们将 BMS 系统与锂离子电池电量监测计芯片 bq78350-R1配合使用
计算出的充电状态和充满电的资本城市不正确。
我们使用14.5AH 电池、在每个周期后、"完全充电容量"会降低+/- 1%。
因此,1个周期后,它显示为14.375,2个周期14.245,3个周期14.116,4个周期13.988,依此类推... 低至12.8Ah
而实际容量为+/- 14.25Ah (使用电池容量测试机进行测量)。

我们如何解决该问题、以便真正的 SOC 更准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thijs、

    您是否已经使用 GPCCEDV 工具为器件配置了 CEDV 参数? 使用 BQ78350-R1文档(www.ti.com/.../slua924)中介绍了该过程。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们确实做到了

    您是否需要任何信息或数据日志来检查问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可能会有所帮助。 您能否随 任何数据日志一起发送.gg.csv 文件(数据闪存设置)?

    谢谢、

    Matt