This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:CSD19538Q3A

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979353/csd19538q3a-csd19538q3a

器件型号:CSD19538Q3A
主题中讨论的其他器件:LMG1020

我的案例号是 CS0419867。 我想知道 LMG1020是否足以驱动 CSD19538Q3A。

谢谢

M. Bulent Kaya

bulent.kaya@rekrom.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bulent Kaya 先生、您好!

    感谢您关注 TI FET。 否、LMG1020未提供足够的栅源电压来充分驱动 CSD19538Q3A。 对于该 FET、指定并保证导通电阻低至最小 VGS = 6V。 LMG1020使用标称5V VDD、不提供 VGS >= 6V。 我们的所有80V 和100V FET 的最低 VGS 要求均为6V。 TI 不建议或保证在 VGS < 6V 时运行。