This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:使用4.2V 电池运行时、BQ24171反向电流

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973554/bq24171-bq24171-reverse-current-when-operate-with-4-2v-battery

器件型号:BQ24171

您好!

我使用 的是具有4.2V 电池的 BQ24171RGYT。  我的电路设计参考了以下开发板: bq24172EVM 评估模块(修订版 A) 

当输入电压为0V 时(电源适配器从主电源上移除、但直流插孔插入充电器)。 电流 从电池流向 Vin (当 AVCC <3.6V 并且运行电源路径 MOSFET 的电路被禁用时)。

是否唯一想阻止该电流流入输入端的是使用二极管?  BQ24171RGYT 上是否有可用于使用单节电池运行电源路径 MOSFET 的配置?  3.6V 的 UVLO 对于单节锂电池来说过高。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nestor、您好!

    问题是背对背 交流 FET 的输入没有关闭、因此您在 FET 的输入侧(即直流插孔处)看到电压吗?

    如果是、那么您可以在  ACDRV 和 CMR 之间为 这些 FET 添加一个500Km 的电阻器、如第27页的 d/s 图21所示。  这为交流 FET 电荷泵提供了一条放电路径、该放电路径使用1s 电池无法正确关断。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复、非常感谢。

    我在电路中确实有该电阻器(请参阅下面的)、某些器件无法正常工作。

    从数据表中:"如果 AVCC 低于 UVLO 阈值、则器件被禁用"。  

    根据您之前的评论、我了解 ACDRV 接地 MOSFET 栅极、即使在 AVAVL2V 时也是如此<UVLO? 方框图显示 UVLO 作为驱动 ACDRV 和 CMSRC 的电路的控制输入(9.2功能方框图)。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nestor、您好!

    输入 FET 为 N 沟道、因此如果存在该电阻器、它们应正确关断。

    您是否没有二极管或允许电池按红色 X 所示将 IC 的电压降至3.6V?  否则、如果没有输入电源、IC 将无法正常工作。  正确的做法是、UVLO 处于3.6V 意味着电池放电后充电器将无法工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢你的参与。

    1S 电池不需要 OR 二极管、考虑到二极管 上的标称电压为~3.7V 减去~200mV 压降、电压将低于 UVLO。  

    对于1S 电池、需要使用二极管来阻止电流流入输入端。  

    如果您想添加评论、请执行。 然后、我将关闭该问题。

    再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nestor、您好!

    是的、如果您没有或二极管、则必须在输入端添加一个二极管。

    此致、

    Jeff