This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:能够将其故障使能位设置为4个 GPI 的 GPI 数量是否限制为4个?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979185/ucd90320-is-the-number-of-gpis-that-can-have-their-fault-enable-bit-set-limited-to-4-gpis

器件型号:UCD90320

GPI 配置寄存器有32个 GPI 条目。 每个条目都有一个"Fault Pin Bit"

根据 TI 的 UCD90320序列发生器和系统安全控制器 PMBus 命令参考...

"当通过 GPI_CONFIG 命令设置此位时、相应的引脚为
表现为故障引脚而不是 GPI 引脚。 最多4个引脚可配置为故障引脚。
如果有超过4个引脚配置为故障引脚、器件应 NACK。 第一个故障
引脚是设置了 FAULT 引脚位的第一个引脚。 "

我以前使用过其他 UCD90xxx 器件、但不记得这样的 GPI 故障使能限制。

1) 1) UCD90320的4限制是否唯一?

2) 2)如果这是实际的限制、为什么 GUI (Fusion Digital Power Designer)允许您配置4个以上的器件而不发出某种警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    GPI 故障使能可分配给任何 GPI、但只能将4个 GPI 配置为故障引脚。 它们是分离函数。

    此致

    Yihe