This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:限制最小开关频率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973257/ucc256403-limit-min-switching-frequency

器件型号:UCC256403

您好!

是否有办法限制最小开关频率?  

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    SAM 没有用于限制最小开关频率的直接设置、但控制器具有集成的 ZCS 保护功能、可避免电容运行区域。 控制器能够检测电容操作并提高开关频率、使其保持在电感区域。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    ZCS 检测触发软启动。 在软启动时间的持续时间内、输出调节将丢失。 在我的应用中、它不是首选。 最好对 fsw 设置硬性限制或逐周期 ZCS 预防机制。

    在我的应用中、当负载阶跃变化(在正常范围内)且反馈运算放大器的输出以高压摆率响应时、会发生 ZCS 事件。 VCR 阈值的突然增加会导致 Fsw 过低。 我将尝试限制运算放大器压摆率以解决该问题。 如果您有其他意见、请随时告诉我。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    UCC256403的集成 ZCS 保护逐周期完成。 控制器在每个栅极关断边沿查看 ISNS 的极性、以检查电容运行情况。  

    另一种方法是设置 FB 引脚的恒定灌电流、以限制允许控制器推入 VCR 开关阈值的高电平。 由于 FB 引脚被松散地调节至~5.6V、如果最小频率钳位所需的精度不是太高、可使用 FB 和 GND 之间的电阻器来完成此操作。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    集成的 ZCS 保护是事件后保护、会导致 Vout 调节丢失和重启。 首选在第一层提供预事件保护、然后在第二层提供事件后保护。 事件前保护将用作动态 fsw 最小限制。  

    对于 负载瞬态变化情况、FB 引脚上的恒定灌电流在 FSW 限制上不是很有效。 因为由于 VCR 阈值快速扩展、FSW 过慢。 即使 VTH 限制为4V、在负载阶跃变化期间、VTH 从1V 快速增加到4V 仍会使 FSW 过低。 但是、由频率观测器触发的动态 FB 电流吸收器应该起作用。

    到目前为止、减慢反馈环路的工作方式。 如果没有、我将尝试 FB 引脚上的某个东西。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很高兴听到反馈环路工作缓慢的声音。 如果您想了解防止此问题的其他信息、请告诉我。

    此致、

    本·洛夫