This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:TPS62172 - Vin 引脚悬空、而输出为3.7-5.5V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979363/tps62172-tps62172---vin-pin-floating-while-the-output-gets-3-7-5-5v

器件型号:TPS62172

大家好、团队、

我们将测试一个应用、其中 TPS62172后面是电压监控器。

为了测试故障条件(由电压监控器监控)、我们计划施加从3.7V 到5.5V 的输出电压。

也将在生产中完成的最终测试条件将是 Vout 设置为3.7V、而 Vin 引脚保持悬空。

  • 测试条件是否会导致器件损坏? (例如通过 ESD 二极管或其他方式?)

移除电感器时、可在实验中进行的第一个测试中完成、但无法针对系列生产测试完成、在该测试中、只能将 Vin 保持浮动。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    这不会导致任何损坏、但为了安全起见、建议对电源电流进行限制(如果可能、< 200mA)、以防止通过器件的任何过多电流回流。

    此致、

    -Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    日落