This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:芯片组过热

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973832/bq24073-chipset-too-hot

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:BQ24703

尊敬的团队:

我的客户使用的是 BQ24703、其原理图显示在附件中。  

他们发现:

1. VIN = 5V/1.15A;电压为3.87V 的单节电池。 在加电时、充电电流首先将达到1.4A、然后下降到1A 左右。 未连接负载(无 SYS)。 在本例中、他们发现芯片的温度相当高。

2、现在、已将负载连接到 sys。 他们发现温度仍然太热。 充电电流越大、温度越高。 一旦充电电流降至300mA、温度就不会这么高。  

您能否帮助解释上述两种情况、这是否正常? 如果出现异常现象、客户如何修改其电路?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:Sysoff 始终拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对于情况1、如果充电电流下降且芯片发热、则器件似乎处于热调节状态。 对于案例2、最有可能也是这种情况。

    此处的原理图问题与此相关。 它看起来引脚17未接地。 引脚17是散热焊盘、应接地。 这将有助于器件上的散热。