This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561DRCEVM-424:TPS2561故障行为与宣传的不同

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979124/tps2561drcevm-424-tps2561-fault-behavior-not-as-advertised

器件型号:TPS2561DRCEVM-424
主题中讨论的其他器件:TPS2561

TPS2561上的故障输出似乎不能如广告中所述工作。 在过流条件足以导致器件上大约1.4伏的压降(从 TP1到 TP12 (TPS2561引脚2+3到 TPS2561引脚9)期间、不会生成故障条件。 ILIM 电阻器设置为大约27K、从而产生大约1.99安培的电流限制。 在输入电源约为4.7伏、输出负载约为1.66欧姆的情况下、我在输出连接器 J4处看到3.3伏电压、但故障保持高电平。  

J4上的瞬时死区短路将触发故障输出、然后2 Ω 负载将保持故障状态、器件上的压降约为0.6伏。  

这是否是预期行为、因为我没有从数据表中得到这种想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 设置和波形的详细信息?

    此致、

    Ansel