This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于时钟同步的扩频时钟

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMZM33606, TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973249/spread-spectrum-clock-for-clock-synchronous

主题中讨论的其他器件:LMZM23601、 LMZM33606、 TPS54541

您好、专家、

我是否可以知道客户是否可以使用扩频时钟作为降压转换器时钟同步的时钟源?  例如 TPS54541 (CLK)/LMZM33606 (SYNC)/LMZM23601 (SYNC)

谢谢、

Allan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    由于扩频只是调制频率以在多个频率上分散能量、因此只要器件支持外部同步、客户就应该能够使用其外部时钟源模拟外部扩频。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果扩频非常大(~40% fsync)、它是否会影响 PLL 失锁? 这些器件的最大可接受时钟抖动是多少?

    谢谢、

    Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    将扩频作为一项功能的 TI 器件定义并测试为稳定。 如果客户使用器件(未针对展频进行专门测试)来仿真展频、 客户必须检查并验证其设计、以了解内部环路变得不稳定之前允许的抖动量、包括了解抖动量过大。

    此致、

    Jimmy