This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:低电平时启用 PS?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978091/tps61200-ps-enabled-when-low

器件型号:TPS61200

您好!

我对 TI 器件 TPS61200有疑问。 在第10.4.1节中、数据表显示当设置为低电平时启用省电模式。 但器件的符号并不表示该引脚在低电平(低电平有效)时有效。 它缺少 PS 顶部的破折号(引脚8)。 这可能是因为我存在多种偏执、但我正在检查以确保我的原理图正确完成。

我是否正确理解将 PS 引脚拉为高电平、禁用省电模式?

 

谢谢你。

 Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    当 PS 引脚被设定为低电平时、省电模式被启用。 数据表在报告此信息时保持一致、因此没有任何问题。 请告诉我是否可以进一步帮助您。

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢、

    Elisabetta