This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于设计36V (350W)和12V (45W)交流/直流转换器设计的建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28056, UCC256402, PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978464/suggestion-for-to-design-36-volt-350-watt-and-12-volt-45watt-ac-dc-converter-design

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28056UCC256402PMP22087PMP8677

您好!  

对于36伏(350瓦)和12伏(45瓦)交流/直流转换器的设计、有没有人可以提出建议。

输入90VAC - 265VAC、交流电源

输出:36伏特(350瓦)和12伏特(45瓦)

在设计这两者时应采用哪种拓扑。

此外、请建议使用重要的 IC/控制器。

此致、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    对于36V 输出、我建议使用 PFC + LLC。 您可以查看 PFC 控制器的 UCC28056或 UCC28180以及 LLC 的 UCC256402。 对于45W、适合使用反激式。 PMP22087可能是一个很好的参考。

    对于12V、您可以使用从 PFC 输出端输出的反激式转换器、也可以使用降压转换器将36V 降低到12V、具体取决于是否需要将12V 与36V 输出端隔离。  如果您想考虑反激式、不妨考虑使用 PMP8677。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 您能在参考设计中为您提供帮助吗?