This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有所有功能的 BMS 请求

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974044/bms-request-with-all-features

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

大家好、  

您能否提出以下请求:

"

我们有一个连接了2节串联锂离子电池组。

标称电压7.3V
标称容量3.54Ah 充电8.2V

我们希望监测电池充电电路中的电池状态、并保护电池免受温度和过充的影响。 当我们查看这些产品时、有电池充电、电量监测计、监控器和平衡器组。

是否有涵盖所有这些功能的 IC、或者您的解决方案是什么?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    bq40z60可能适用、但在低充电/终端电流时性能不好。

    此致、